12.10.2011 20:41 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo und das nächste Problem ich möchte einen 12V Elektromotor (ca. 8-10A) mit einem Ausgang Schalten und wenn der Motor einen gewissen Strom überschreitet das er den Ausgang abschaltet. Wie kann ich die Strommessung mit einem Analogeingang und einen Shunt am Motor messen für eine Skizze wäre ich sehr dankbar. Ausgang Q1 und Q2 ist ein Motor und Ausgang Q4 und Q5 ist ein Motor. Hab jeweils keinen Endschalter an den Motoren. Ich hätte es über eine gewisse Zeit laufen lassen und als Schutz mit einer Strommessung Gruß Daniel DateianhangProgrammierung_Entwurf.zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 12.10.2011 22:23neue Überschrift nach Splitting |
|
13.10.2011 14:00 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Habe es in eigener Sache versucht und aufgebaut und es Funktioniert. Im Anhang der Verdrahtungsplan können bestimmt noch mehr gebrauchen gruß Daniel DateianhangsPlan - [D -Eigene Dateien-Privat-Rheintal_GBR-Strommessung.spl7].pdf (136 Downloads) |
13.10.2011 20:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! Hab mal nach einem Stromrelais als Beispiel gesucht. Das hier http://de.rs-online.com/web/p/ueberwachungsrelais/4650659/ kann bis 4,5A , aber der Hersteller Dold führt sicher noch andere Bauteile. Zum Thema Stromwandler hilft vielleicht diese Seite! http://de.rs-online.com/web/c/prozesssteuerung/sensoren-wandler/stromwandler/?searchTerm=stromwandler&sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294703936&lastAttributeSelectedBlock=Hauptstrommessbereich |
13.10.2011 21:51 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Motmonti bisher hab ich es noch nicht mit dem Motor versucht sondern nur mit einer 21W Glühbirne und einem 12V Aussenboarder Motor. Da hat es wunderbar Funktioniert. Ich habe auch nur 12V zur Verfügung weil die Anwendung in der Landwirtschaft auf einem Traktor stattfinden wird. Vielleicht sollte ich einfach mal ein Shunt ausprobieren http://www.conrad.de/ce/de/product/126810/STROMSHUNTS-20A und demnach dann den Vorwiderstand vor der Logo wieder ändern. Ich brauch das nur als zusätzliche Schutzschaltung das mir die Motoren nicht durchbrennen der Rest geht über Zeit die ich noch ermitteln muss. Das Überstromrelais funktioniert nur mit 24V und die anderen Stromwandler müsste ich erst was Basteln. Hatte auch noch was gefunden aber leider kein Preis. http://www.cy-sensors.com/DE_Transducer.htm http://www.cy-sensors.com/CYCT03-xnS3.pdf gruß Daniel |
14.10.2011 10:35 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo deul1979, habe deine Zeichnung vereinfacht. Der Spannungsfall von 1V bei 10A dürfte vertretbar sein. Gruß jmmj Ps. Ein Kupferdraht von 1,5mm² und 4m bis 5m hat ca. 0,1Ohm,aber nicht als Spule wickeln. DateianhangsPlan - [D -Eigene Dateien-Privat-Rheintal_GBR-Strommessung.spl7]jm.pdf (127 Downloads) |
14.10.2011 11:06 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
http://www.conrad.de/ce/de/product/421421/WIDERSTAND-DRAHT-50-W-5-0R1/0241350&ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/422894/WIDERSTAND-DRAHT-100-W-5-0R1/0241360&ref=list |
Folgen Sie uns auf