16.04.2021 10:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen zu den Pufferbatterien der SIMATIC Controller Informationen zu den SIMATIC Controller S7-1200 und S7-1500 Für die S7-1200 und S7-1500 gibt es kein auf Pufferbatterie gestütztes Arbeitsspeispeicher Pufferkonzept. Bei den S7-1500 Controller kann man mit dem SIMATIC S7-1500 Stromversorgungsmodul PS 60W 24/48/60VDC HF (Bestellnummer:6ES7505-0RB00-0AB0) die Leistung am Rückwandbus erhöhen. Zusätzlich puffert diese Baugruppe die Energie bei Netzausfällen und ermöglicht so die Remanenz der Daten einer CPU – ohne Batterie und damit wartungsfrei. Das verkürzt den Wiederanlauf von Maschinen und Anlagen, da kein Datenverlust entsteht. Näheres kann man der Lieferfreigabe und den folgenden FAQ`s entnehmen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109746447 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109746177 Selbstverständlich kann alternativ eine 24V DC SITOP USV eingesetzt werden Informationen zu den SIMATIC Controller S5/S7-300/S7-400 SIMATIC S5 Informationen zur Pufferbatterie sind im Handbuch SIMATIC S5-135U/155U beschrieben Welche Pufferbatterie können in einer SIMATIC S5 verwenden werden? Pufferzeit, Lebensdauer und Testen der Lithium-Pufferbatterie S7-300 Die 1. Generation der S7-300 CPUs hat noch mit einer Memory Card gearbeitet. Hier war es notwendig eine Pufferbatterie für die CPU vorzusehen, um das Programm auch bei Spannungsausfall zu behalten Informationen zur Pufferbatterie sind im Gerätehandbuch zum Automatisierungssystem S7-300 beschrieben: S7-400 Informationen zur Pufferbatterie sind im Handbuch SIMATIC S7-400 Automatisierungssystem S7-400 Baugruppendaten beschrieben Wo finden Sie Informationen über die S7-200/S7-300/S7-400 Pufferbatterien? Wann muss ich die Pufferbatterie an meiner S7 300/400-Steuerung auswechseln? Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf