26.12.2023 18:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 34009 Bewertung: (4229)
|
Ich habe das Programm des Users fmd an deine Bedürfnisse angepasst. Der Tipp-Betrieb bleibt erhalten. Wenn aber durch längeres Tasten in eine Richtung die Dauerfahrt eingeleitet wird, die Taste wieder loslassen und dann noch mal kurz antippen, um die Dauerfahrt zu stoppen. DateianhangRollladen - digital & analog.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/26/2023 18:15:02 |
|
27.12.2023 10:03 | |
Beigetreten: 11.12.2016 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Ella_68 Mein Bisheriges Programm benutze ich bereits seit einem Jahr. Die Zeiten steuere ich über einen Impulsgeber und das funktioniert super. Nach dem Neustart der Logo fahren die Rollos alle hoch. Sollte die Position nach einiger Zeit nicht ganz Passen, kann ich auf dem Taster-Auf länger als 3sec. bleiben und die Rollos fahren hoch. Das Programm von mir funktioniert Super aber leider nur Digital. Ich kann die Position in der Visu sehen aber nicht sagen fahre auf z.B. 70% oder 60% DateianhangLogo 4 Rolladen_Test.zip (73 Downloads) |
29.12.2023 12:35 | |
Beigetreten: 11.12.2016 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe, war unterwegs. Habe das Programm Rollladen-digital&analog geändert. Funktioniert jetzt, aber in der Visu (Iobroker hq widgets Window and Shutter) habe ich leider nur eine VW Adresse, die ich eingeben kann. In dem Programm Rollladen – In meinem Programm sind es zwei Adressen (NAI1 schreiben und B008 lesen) somit funktioniert Slider nicht. DateianhangLogo 4 Rolladen_Test (2).zip (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf