05.11.2020 15:48 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
|
06.11.2020 07:23 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489) |
Hallo thierrytata, das Bild zeigt bei den Ausgängen BUSY, DONE und ERROR den Zustand FALSE. Das Handbuch sagt dazu: "Kein neuer Auftrag wurde zugewiesen". Es ist zu beachten, dass im Erfolgsfall der Ausgang DONE nur für einen Zyklus den Zustand TRUE annimmt. Aus diesem Grund ist ein Beobachten der Anweisung meist nicht zielführend. Dafür ist die Trace-Funktion der CPU deutlich besser geeignet. Alternativ können zusätzliche Anweisungen programmiert werden, um beispielsweise den Wert von STATUS beim Auftreten von DONE oder ERROR in einer statischen Variable zu sichern. Viele Grüße |
06.11.2020 09:55 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489) |
Hallo thierrytata, für die Umwandlung einer String-Variable in ein Array of Byte eignen sich die Anweisungen Strg_TO_Chars oder Serialize. Freundliche Grüße |
06.11.2020 12:24 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo Stefane, ich habe schwierigkeit , der zuletzt erwähnten Anweisungen zu identifiziert |
Folgen Sie uns auf