05.03.2024 14:43 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1006 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Danke für die Informationen! Wir konnten als Ursache für die erneuten Fehlermeldungen im Forum einen massiven Anstieg an Aufrufen unserer Seiten ermitteln. Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck sowohl an einer kurzfristigen Abhilfe sowie an einer effektiven nachhaltigen Lösung. Wir entschuldigen uns vielmals für die Umstände und die verspätete Rückmeldung und bedanken uns für eure Geduld! The Helping Hand |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/05/2024 14:56:55My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
12.03.2024 12:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 33584 Bewertung:
|
Vor ca. einer Stunde hatte ich nach schweren Kämpfen hier in beiden Foren einen Antwortbeitrag erstellt und dann auf den Button "Antworten geklickt. Das Forum verschwand dann erst einmal wieder ins Nirvana mit verschieden Fehlermeldungen. Als ich dann endlich wieder in das Thema kam, konnte ich sehen, dass die Forumsoftware nicht untätig war und nicht nur meinen Beitrag erstellt hat, nein, unaufgefordert Mehrarbeit verrichtet und den Beitrag gleich doppelt erstellt hat. Na ja, dachte ich, nicht schlimm, lösche ich eben den zweiten Beitrag. Aber ... falsch gedacht. Der Beitrag lässt sich nicht löschen, siehe angehangenes Video. Dann, nach dem gefühlten 50. Versuch, konnte ich den Beitrag doch löschen. Aja, Anhang anhängen klappt im Augenblick auch nicht, deshalb muss ich das Video nachreichen. Siemens, das ist doch kein Zustand mehr.
DateianhangFehler beim Löschen eines Beitrags.zip (36 Downloads) |
12.03.2024 12:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 33584 Bewertung:
|
Und wie man oberhalb sieht, hat die Forumssoftware meinen Beitrag gleich 3fach erstellt. |
Folgen Sie uns auf