16.01.2022 09:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Ok, hatte ich so nicht gedacht! |
17.01.2022 15:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hab mich nochmal rangesetzt und ein bestehendes Progi umgebaut. Hier wird über zwei Analogkomperatoren die Abweichungsrichtung festgelegt. Damit werden hier noch zwei unterschiedliche PI angesteurt. Diese geben dann den Takt vor mit dem ein VR bedient wird. Dieser liefert letztlich dann die 0-1000 für 0-10V. Die PI könnten komplett entfallen, wenn man mit festen Taktzeiten arbeitet. Dann wird solange hochgezählt, bis der Zählerwert 0kW erreicht. Schwingt der Zähler dann in die andere Richtung, kann über den zweiten Taktgeber sehr zügig der Zähler wieder zurückgezählt werden. Beide Richtungen enden immer auf 0. Somit wird die Zusatzlast immer auf dem Niveau gehalten das für 0-Einspeisung nötig ist, bis sich daran etwas ändert.DateianhangEinspeisung 0 mit und ohne PI.zip (312 Downloads) |
Folgen Sie uns auf