07.07.2021 11:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community Hier mal ein Hinweis der als grober Anhaltspunkt dienen soll, wenn man vor der Entscheidung steht die Hardware von S7-300/S7-400/ET 200S nach S7-1500/ET 200SP umzustellen. Bei der Auswahl der neuen Hardware muss je nach Anforderung ggfs. ein CM oder CP erweitert werden, falls PROFINET oder Profibus oder Sonstiges nicht bereits in der Steuerung integriert ist.. Zuordnung SIMATIC S7-300👉SIMATIC S7-1500 CPU S7-312/S7-314👉CPU S7-1511-1PN CPU S7-315-2DP (DP-SS mit CM/CP)👉CPU S7-1513-1PN CPU S7-315-2PN/DP (DP-SS mit CM/CP)👉CPU S7-1515-2PN CPU S7-317-2DP + S7-317-2PN/DP👉CPU S7-1516-3PN/DP CPU S7-319-3PN/DP👉CPU S7-1517-3PN/DP CPU S7-319-3PN/DP👉CPU S7-1518-4PN/DP Zuordnung SIMATIC S7-400👉SIMATIC S7-1500 CPU S7-412-1👉CPU S7-1513-1PN CPU S7-412-2👉CPU S7-1515-2PN CPU S7-412-2PN + S7-414-2PN👉CPU S7-1516-3PN/DP CPU S7-414-3👉CPU S7-1517-3PN/DP CPU S7-414-3PN/DP + S7-416-2👉CPU S7-1518-4PN/DP Zuordnung SIMATIC ET200S👉SIMATIC S7-1500/ET200SP CPU S7- ET200S IM 151-7👉CPU S7-1510SP-1PN CPU S7- ET200S IM 151-7 FO👉CPU S7-1510SP-1PN CPU S7- ET200S IM 151-8 FO👉CPU S7-1512SP-1PN Ergänzende weitere Informationen: SIMATIC S7-1200 / S7-1500 Vergleichsliste für Programmiersprachen Kurze Erläuterung zu den oben gewählten Abkürzungen falls nicht bekannt: DP: Profibus PN: PROFINET CP: Communication Processor CM: Communication Modul IM: Interface Modul FO: Fiber Optic Anschluss SS: Schnittstelle Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf