08.05.2021 22:06 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Nicht selten besteht bei redundanten Controllern die Anforderung, diese weiträumig getrennt voneinander aufzubauen, z.B. in verschiedenen Gebäuden damit im Falle eines Brandes nur jeweils ein Controller betroffen ist oder bei Tunnel-Applikationen die Platzierung je einer CPU an jedem Tunnel-Ende. Ein redundantes Steuerungssystem auf Basis von S7-1500R/H-CPUs benutzt für die Anbindung der Peripherie grundsätzlich ein unterlagertes PROFINET IO Mastersystem am MRP-Ring. Für den weiträumigen Aufbau ist somit zumindest anteilig ein Aufbau des PROFINET-Ringes mit Fiber Optic-Switchen erforderlich. Alternativ können einzelne optische Segmente über Medienkonverter eingebunden werden. Empfehlungen: SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter (Nachfolger: SCALANCE XCM-100 siehe unten) SCALANCE XC-200 managed Switche Bei den S7-1500R-CPUs ist zu beachten, dass zwischen beiden CPUs kein weiterer Teilnehmer am Ring zulässig ist mit Ausnahme eines Paares Medien-Konverter, welches zur Überbrückung eines langen Weges zwischen beiden R-CPUs in diesem Falle zwingend zu verwenden ist. Für die S7-1500H-CPUs gilt diese Vorgabe nicht, jedoch kommt hinzu, dass auch die zusätzlichen Synchronisationsschnittstellen auf langem Wege zu verbinden sind. In diesem Falle kommen Synchronisierungs-Module für Patch-Kabel bis 10 km zum Einsatz. Das FO-Cable ist als Single-Mode-Faser zu realisieren. (siehe auch Worin unterscheiden sich S7-1500R-CPUs von S7-1500H-CPUs?) Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/10/2021 10:48:50Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 08/14/2025 14:24:02Link zum X-100 gelöscht, Nachfolger siehe unten) |
|
20.12.2022 08:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Achtung: Neue Möglichkeiten für S7-1500H-CPUs (CPU 1517H-3 PN und CPU 1518HF-4 PN) mit TIA Portal V18 und Firmware V3.0:
siehe S7-1500H und R1-Redundanz |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/20/2022 08:10:58 |
|
12.05.2025 06:46 | |
Beigetreten: 27.02.2008 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Es sei noch einmal darauf verwiesen, dass sich mit Einführung der Weitbereichs-Sync-Module für S7-1500H die maximal mögliche Distanz zwischen Primary- und Backup-CPU auf 40 km erhöht hat. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf