25.06.2011 20:18 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das klingt danach, dass bei deinen Untersuchungen ein alter Programmstand eingespieltbzw. ein altes EPROM geladen wurde. |
27.06.2011 08:59 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 3007 Bewertung: (1049) |
Hallo Frank QVZ fuehrt zum Aufruf von entweder OB23 oder OB24. Wenn diese nicht in der CPU sind, laueft sie normalerweise weiter, es sei denn man spielt sie ein und programmiert einen STP Befehl in sie ODER man stellt es imDX 0 ensprechend ein dasbei OB23/24 Aufruf ein CPU Stop ausgeloest wird. Ich schlage vor das Du eine der beiden machts damit die CPU stoppt und anschliessendguckst Du imISTACK nach der Dir(mehr oder weniger deutlich)sagen wird woran es liegt. In der CPU 928B Programmieranleitung gibts mehr zu diesem Thema (fuer den Fall der Faelle das Du das Handbuch noch nicht hast). Solltest Du COM Profibus haben und 'ne Moeglichkeit online in die IM308C gehen zu koennen, dann wuerd es auch nicht schaden da mal nachzugucken ob DP Slave Fehler vorliegen. |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 27.06.2011 09:39DX0 info eingefuegt Cheers |
|
Folgen Sie uns auf