02.02.2021 12:02 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 382 Bewertung: (46)
|
Liebe LOGO! Community, Wir freuen uns über Euer Interesse die LOGO! in die Cloud zu bringen. Im Support hatten wir wiederholt Anfragen bezüglich des Übertragens des LWE-Projektes in die AWS. Im Video findet Ihr einen Workaround, mit dem Ihr das Projekt in die AWS hochladen könnt, falls auch bei Euch der direkte Weg nicht funktioniert. Ich freue mich auf Euer Feedback zum Video. Mit freundlichen Grüßen Markus DateianhangLOGOAWS_2.mp4 (429 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
21.02.2021 18:23 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, so hat alles funktioniert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.07.2022 16:14 | |
Beigetreten: 24.01.2022 Letzter Bes: 07.12.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
gleich bei mir :( |
01.03.2024 14:15 | |
Beigetreten: 13.07.2023 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Ich kann auch nicht auf "create enviroment" klicken, sondern nur auf "Vor" |
01.03.2024 14:18 | |
Beigetreten: 13.07.2023 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo Markus, hier komme hier nicht weiter. Trotzdem vielen Dank für deine Ausführungen. Gruß Manfred |
Folgen Sie uns auf