26.08.2022 11:49 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 3092 Bewertung: (482) |
Hallo Hartman1986, eine WinCC Advanced Runtime V16 kann nicht mit WinCC V15.1 projektiert werden. Für die Projektierung wäre auch mindestens WinCC V16 (bzw. TIA Portal V16) erforderlich. Wenn es darum geht, dass die Runtime V16 die älteste noch zu kaufende Version ist, dann hilft die folgende Information vielleicht weiter: Mit einem gültigen License Key für WinCC V16.x können auch ältere Versionen von WinCC ohne Einschränkungen betrieben werden. Siehe dazu das Kapitel Lizenzierung von STEP 7 und WinCC im Systemhandbuch "STEP 7 und WinCC Engineering V16". Selbiges gilt auch für die V17. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.08.2022 07:14 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 13639 Bewertung: (1724)
|
Hallo Hartman1986 Ich denke man muss hier die Lizenz von der Software trennen. DIe Advanced Runtime V16 Lizenz ist generell abwärtskompatibel, du kannst also auch ältere Advanced Runtime Systeme damit betreiben, also auch V15. Die Software muss aber immer zu der passen, die du auch im TIA Projekt eingestellt hast bei der Adv. RT. Man kann die Runtime Software für z.B. V15.1 aber auch herunterladen, das ist also kein Hinderniss. (LINK) Die RT Software für V15.0 ist nicht mehr im Portal verfügbar, hier müsstest du dich direkt an deinen Siemens Ansprechpartner oder den Support wenden wenn du die nicht hast aber dringend benötigst. Evtl. betätigst du nochmal ob damit deine Fragen beatwortet sind oder wenn nicht, dann bitte noch einmal ein bisschen genauer deinen Usecase beschreiben. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf