15.02.2023 07:11 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 05.09.2024 Beiträge: 629 Bewertung:
|
Hallo, ich arbeite mit WinCC V17 und habe WinCC Advanced Update 4 installiert. Jetzt will ich mit dieser Installation ein Projekt bearbeiten, das eine Unified PC RT enthält. Beim Öffnen der Bilder komtt der Hinweis: Folgende Pakete müssen installiert sein: WinCC Advanced/Unified PC V17. Wenn ich aber die Installation von der CD starte, erscheint folgender Hinweis, wenn ich WinCC Unified installieren will: Produkt nicht kompatibel mit WinCC Professional (siehe Bild im Anhang). Kann mich hier mal jemand aufklären? Gruß Scott ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/15/2023 09:10:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.02.2023 13:58 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Installation Unified V17 wurde in der Konferenz WinCC Unified Systems veröffentlicht. Gruß, |
Folgen Sie uns auf