01.08.2024 06:18 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 3092 Bewertung: (482)
|
Hallo,
ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was das Häkchen bei "Archivierte Daten anzeigen" soll. Es scheint einen Einfluss darauf zu haben, welcher Teil der archivierten Daten angezeigt wird. Zumindest deutet die Beschreibung in der Programmierreferenz darauf hin. Viele Grüße |
01.08.2024 14:10 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 07.09.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (3) |
Hallo AutoGen_8904513, kurzes Feedback zur Frage:
In der Vorschau werden die angehängten Bilder immer mit einer Standart-Breite dargestellt, damit die Formatierung im Forum einheitlich bleibt. Wenn man auf ein Bild klickt (oder auf die Lupe neben dem Bild) wird es in Originalgröße angezeigt. mit freundlichen Grüßen, Moderator_Lan |
Folgen Sie uns auf