04.09.2024 11:19 | |
Beigetreten: 24.09.2007 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich öffne in einem PopUp verschiedene Bilder in einem extra Bildfenster. Jetzt möchte ich die Größe des PopUp an die der Bilder anpassen. Zuerst öffne ich das Bild anhand der gewählten Nummer:
Dann möchte ich die Größe ändern:
Im Debugger funktioniert das wunderbar, wenn ich die Schritte einzeln durchklicke. Sonst ist scheinbar das Bild noch nicht geladen und es wird die Größe des vorherigen Bildes genutzt. "Fällt dir mal nichts Besseres ein, füge einen Timer ein" ...
So geht es, ist aber irgendwie nicht schön. Hat jemand eine elegantere Lösung?
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 09/05/2024 09:54:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf