14.10.2021 11:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
STEP7 MicroWIN ist die Programmiersoftware für das Automatisierungssystem SIMATIC S7-200 und hat die Ankündigung zum Produktauslauf erhalten In der Siemens Industry Mall ist die Software noch bestellbar (Bestell Nr. 6ES7810-2CC03-0YX0) Unterstützte Betriebssysteme sind unter STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 und SP9 bzw. im Kompatibilitätstool aufgeführt. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
14.07.2025 12:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Update Das Produkt ist seit dem 01.10.2022 abgekündigt und seit dem 1.10.2024 nicht mehr bei Siemens bestellbar. Weitere Infos sind auch hier zu finden Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf