16.02.2013 09:40 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Fabian. Danke für deine Schnelle Antwort. Bis jetzt hatte ich immer einen Eingang durch eine durch eine Schaltfläche von Ktp600 ersetzt. Nun muss ich in meinem Projekt eine Handschaltung realisieren. Also Hand/Automatik. Mit einem Schalter aus dem Ktp600 möchte ich einen Merker setzen den ich dann weiterverknüpfen kann, zb. Schieber auf in Handschaltung. Schön wäre auch ein Bespiel für die Funktionstasten im Bildschirmbereich. Im Anhang könnte man ersehen was ich gerne realisieren möchte.
DateianhangDok1.pdf (177 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: simatic10 am: 16.02.2013 17:14 |
|
17.02.2013 10:05 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Fabian. Habe eine gute Lösung für mein Projekt. Lg. Simatic10
DateianhangDoc2.zip (197 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf