01.06.2013 12:06 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Benutze nicht den Variablensimulator sondern PLCSim, wenn vorhanden. Der WinCC - Variablensimulator ist leider sehr rudimentär |
03.06.2013 12:44 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Weis nicht, Hatte bei der V12 noch kein Problem mit PLC SIM. Welche Steuerung und Panel benutzst du denn? Tweety |
04.06.2013 13:37 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Welches Panel und PLC verwendet Ihr im Simulator? Tweety |
04.06.2013 15:01 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Hallo, das OP ist ein TP700 Comfort und die SPS ist eine 314C PN/DP über Ethernet verbunden. |
Folgen Sie uns auf