27.06.2022 16:07 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung:
|
Hallo Murof, ich hatte das genau so wie du, von V13.1 bis V15 mit Advanced und als ich V16 mit WinCC Prof. installieren wollte ging das nicht, daher meine Version in die VM. Ich werd bei Gelegenheit mal die V17 in Prof.Version installieren, auf einem Rechner der nur V16 Advanced hat. In der Liste die er mir geschickt hat, kann ich allerdings nicht erkennen, das dies hier stimmt. gemäß anhängender Kompatibilitätsliste für TIA WinCC DateianhangWinCC-Professional-(TIA-Portal)_V16.0_compatibility-list_en_2022-06-03.xlsx (210 Downloads) |
27.06.2022 17:05 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
wo ist da der Widerspruch? Der support sagte genau das was in der liste abgebildet ist. |
27.06.2022 17:35 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
warum die proff angemeckert wird kann man ohne Fehlermeldunhg und installlog schlicht nicht sagen. |
Folgen Sie uns auf