(1)| 07.11.2008 16:15 | |
|
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Wir haben Drive Cliq über Schleifringe mit 2 Antrieben und HUB ausgeführt, so daß nur 1 Drive Cliq Leitung über den Schleifring läuft. Schleifring 100mm Durchmesser. Mit zuerst 200mm Durchmesser war die Störfestigkeit nicht hoch genug, da ja auch die Motorleitungen über den Schleifringkörper geführt sind. In unserer Anwendung dreht der Schleifring, allerdings nicht andauernd.Vorrausgesetzt, daß der Schleifring nicht abhebt bei dauerhafter Rotation könnte dies ganauso funktionieren. DieFa. Rietech ist dafür eine guter Ansprechpartner. www.rie-tech.de . |
Folgen Sie uns auf