29.06.2021 12:18 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, in Bestandsanlagen sind heute teilweise noch SIMATIC Controller der Baureihen S5, S7-200 aber auch S7-300/S7-400 der ersten Generation im Einsatz, welche über eine Batteriepufferung (Uhrzeit, Remanenzspeicher usw.) verfügen. Auch bei älteren SIMATIC HMI Panels sind häufig noch Batterien z.B. zur Pufferung der Uhrzeit erforderlich. Unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. dem Export bzw. Versand von Ersatzteilen oder auch ganzen Anlagen, kann es erforderlich werden, dass die Sicherheitsdatenblätter speziell für die in Maschinen eingebauten oder auch einzeln gelieferten Pufferbatterien gefordert werden. Ebenso gilt die Pufferbatterie als Verschleißteil, welche nach der Entladung erneuert werden muss. Nachfolgend ein Überblick zu den Bestelldaten, Sicherheitsdatenblättern und Angaben zu Produktlebenszyklen der o.g. Produktgruppen: SIMATIC S5
SIMATIC S7-200/S7-300/S7-400 SIMATIC HMI Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juni 2021). Viele Grüße SIMATIC-FB-Allgemein-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf