Industry Online Support
Technical Forum
08.09.2021 10:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Wie kann man Detail-Informationen zur Kommunikationsauslastung einer S7-1500 ermitteln? Hallo SIOS-Forum-Community. Die CPU stellt diese Diagnose-Informationen über verschiedene Wege zur Verfügung:
TIA Portal: (Voraussetzung ist eine aktive online-Verbindung zur CPU und ein aktiver Fokus auf der CPU)
(siehe anliegende Screenshots) Webserver:
Anweisung "RT_INFO" Mit der Anweisung "RT_INFO" generieren Sie Statistiken zur Laufzeit von bestimmten Organisationsbausteinen der Kommunikation oder dem Anwenderprogramm. Mit den Modi 11 bzw. 21 kann der Anteil der Kommunikation an der Gesamtlaufzeit ermittelt werden (siehe hier im Handbuch). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (MT) DateianhangVerbindungsinformationen&Kommunikationslast.zip (542 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 09/08/2021 10:37:35Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 09/08/2021 10:38:19Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 09/08/2021 10:40:26 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf