31.05.2022 18:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Im TIA Portal ist es möglich für die Programmbausteine einen Kopierschutz zu vergeben, das heißt die Programmierung an eine bestimmte CPU oder an eine bestimmte Memory Card zu binden. Wenn ein Kopierschutz für einen Baustein eingerichtet wird, ist es sinnvoll den Baustein mit einem Know-how-Schutz zu versehen, sodass der Kopierschutz nicht von jedem Benutzer zurückgesetzt werden kann. Wenn bei der S7-1500 und S7-1200 V2.2 und höher ein Baustein mit einem Kopierschutz in ein Gerät mit der falschen Seriennummer geladen werden soll, wird der gesamte Ladevorgang abgebrochen und auch die Bausteine ohne Kopierschutz können nicht geladen werden. Der folgende Beitrag gibt abschließend einen Überblick bezüglich der verschiedenen Schutzmöglichkeiten bei einer S7-1200/S7-1500: Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf