29.06.2022 08:32 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo Rob_87, das Analogausgabemodul AQ 8xU/I HS kann den Kanalstatus über den Wertestatus bereitstellen. Aktivere dazu einfach in der Konfiguration der Baugruppe bei Baugruppenparameter ▶ AQ-Konfiguration die Option Wertestatus. Weiter Informationen findest Du im Gerätehandbuch im Kapitel Adressraum. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.06.2022 08:37 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 3913 Bewertung:
|
Hi, wenn das Modul dezentral betrieben wird, dann könnte man alternativ auch noch mit RD_REC arbeiten. Siehe Diagnosemeldungen im Handbuch. Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf