06.12.2022 09:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Das Peripheriesystem ET 200M kann über PROFIBUS DP oder PROFINET IO an einer S7-1500 betrieben werden. Falls es sich um ältere Peripheriebaugruppen handelt, kann man mit dem Readiness Tool überprüfen, ob diese vom TIA Portal unterstützt werden. Weitere Informationen: PROFIBUS GSD-Dateien : ET 200M PROFINET GSD-Dateien : I/O - ET 200M Information über den Produktauslauf von S7-300 / ET 200M Komponenten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf