01.02.2023 10:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Hallo SIOS-Forum Community, Grundsätzlich erkennt der Profinet Controller einen Teilnehmer als ausgefallen, wenn mehrere Telegramme in Folge (Anzahl in HW-Konfig einstellbar) ausfallen. Der sporadische Ausfall von I/O-Teilnehmern deutet in der Regel auf einen unregelmäßigen Ausfall von Telegrammen hin und kann verschiedene Ursachen haben. Die Ursachen lassen sich in zwei Gruppen gliedern:
Der Webserver der S7-1500 bietet hier eine einfache Möglichkeit einzugrenzen, ob der Ausfall eine kommunikationsspezifische, oder elektrische / physikalische Ursache hat. Bei kommunikationsspezifischen Ursachen kommen Telegramme meist gar nicht oder verspätet an. Bei elektrischen / physikalischen Ursachen, werden häufig Telegramme wegen Fehlern abgewiesen, da diese unvollständig, oder verfälscht empfangen werden. Die Anzahl der Telegramme, die wegen Fehlern abgewiesen wurden, wird von der CPU gezählt und auf dem Webserver dargestellt. Im oberen Bereich (2 / 3) finden Sie die gemeinsame Statistik über alle Schnittstellen. Im Bereich darunter (4 / 5) ist die Statistik bis auf Portebene aufgeschlüsselt, wodurch eine genaue Lokalisierung des betroffenen Bussegments möglich ist. Eine ausführliche Beschreibung der Diagnosemöglichkeiten des Webservers finden Sie unter dem folgenden Link im Handbuch „SIMATIC S7-1500, SIMATIC Drive Controller, ET 200SP, ET 200pro Webserver“ Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf