19.04.2021 09:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen bezüglich der Verbindung eines Programmiergerätes z.B. Siemens Field PG M5 ohne TTY Schnittstelle auf eine SIMATIC S5 Warum wird das Kabel benötigt? Die AG (Automatisierungsgerät) -Schnittstelle von SIEMENS S5-Steuerungen besitzen zur Kommunikation mit dem Programmiergerät eine serielle TTY-Schnittstelle. Wenn an dem Programmiergerät nur eine V.24 Schnittstelle vorhanden ist und keine TTY-Schnittstelle, muss ein Wandler zwischengeschaltet werden, der die Spannungspegel der V.24-Schnittstelle in einen 20 mA Strompegel wandelt - und umgekehrt. Unter der Bestellnummer 6ES5734-1BD20 mit der Bezeichnung: SIMATIC S5, Steckleitung 734-1 vom AG 15-polig zum PG/PC 25-polig 3,2m war das Produkt bestellbar. Dieses Produkt ist zum 01.10.2020 ersatzlos gestrichen worden. Seitens Siemens gibt es dafür keinen Nachfolger. Ende des Produktlebenszyklus der SIMATIC S5 Des Weiteren gibt es zahlreiche vorgefertigte Angebote und Lösungen auf dem Markt. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erfahrungen damit in diesem Thread mit der Community teilen. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.04.2021 12:42 | |
Beigetreten: 17.04.2018 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (5) |
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Produkten dieser Firma gemacht: Preiswerter S5-Adapter | DELTA LOGIC - A Rainer Hönle Company Diese Leitung stellt sozusagen das Pendant zum o.g. Siemens Produkt dar. Aber Achtung: Da die Spannungsversorgung aus dem Linienstrom der CPU gewonnen wird, ist dieses Kabel NICHT einsetzbar für Produkte, die zwar eine PG-Buchse, jedoch keinen Linienstrom bereitstellen, wie z.B. bestimmte IP / CP Baugruppen. Dort bitte vorher das Handbuch der jeweiligen Baugruppe lesen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf