05.05.2021 14:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, hier mal ein Tipp falls eine Regelung mit Hilfe von Fuzzy Control im TIA Portal zu realisieren ist. Fuzzy Control hat den Produktlebenszykuls zum 01.11.2002 bekommen und wird nicht mehr vertrieben Wir empfehlen den Umstieg auf eine SIMATIC S71200,S71500 mit PID Regelung Auch stehen die Unterschiede zum Fuzzy Control bei der S7-300 zur S7-1500 im Migrationsleitfaden. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf