26.05.2021 07:48 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Multifunktionale-Plattform-CPUs ermöglichen die Verwendung von in Hochsprache C/C++ geschriebenen Programmen, um vorhandenes technologisches Know-how wiederzuverwenden. Sie lassen sich als SPS-Zyklus-unabhängige Applikation über eine API oder/und als SPS-Funktionsbausteinaufruf im Zyklus nutzen. Das notwendige Engineering-Paket SIMATIC ODK 1500S enthält den bekannten Editor Eclipse. Die modellbasierte Codegenerierung für Matlab Simulink nutzt SIMATIC Target S7-1500S. Plug-and-Play der SIMATIC Memory Card sorgt für die bekannte, langjährige Ersatzteilkompatibilität. Eine Übersicht der einzelnen Multifunktionale Plattform CPUs ist im Screenshot aufgeführt. Weitere Infos: S7-1500 Multifunktionale Plattform CPU Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 05/26/2021 11:18:46 |
|
Folgen Sie uns auf