09.07.2021 11:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community In den S7-300 CPUs werden als Speicherkarten MC (Memory Card) und MMC (Micro Memory Card) eingesetzt. Bei den Interfacemodulen (IM) und Basismodulen (BM) der ET 200 Baureihe mit CPU-Funktionalität kommen ausschließlich SIMATIC Micro Memory Cards (MMC) zum Einsatz. Eine MC kann bei älteren S7-300 CPUs mit MC-Slot verwendet werden. Die Größe beträgt ca.57mm x 45mm x 7mm Eine MMC ist für den Betrieb aller aktuellen S7-300 CPUs zwingend erforderlich. Die Größe beträgt ca. 32mm x 24 mm x 1mm Weitere Informationen: Welche Memorycards können Sie bei einer S7-300 CPU einsetzen? Welche Memorycards werden bei den Interfacemodulen der ET 200 mit CPU-Funktionalität verwendet? Informationen wie eine Speicherkarte außerhalb von S7-300 CPUs gelesen werden, findet man hier Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/09/2021 11:12:44 |
|
Folgen Sie uns auf