19.07.2021 15:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community Um sicher zu stellen, dass ein Baustein problemlos auf allen Steuerungen ohne weitere Anpassungen eingesetzt werden kann, ist es wichtig, keine handwareabhängigen Funktionen und Eigenschaften zu nutzen. Bei der Programmierung sollten keine Merker, sondern globale Datenbausteine berücksichtigt werden. Vorteile:
Empfehlung
Das Thema "Standardisierung Allgemein" mit vielen weiteren Infos ist hier im Forum enthalten. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf