20.10.2021 15:10 | |
Beigetreten: 09.01.2013 Letzter Bes: 07.04.2024 Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo Vajda88, Der Thermostat ist ausgelegt, um einen Raum zu regeln mit der Möglichkeit bis zu 6 Relaisbox oder 6 Radiatorantriebe zu steuern. Ist der Radiator oder die Bodenheizung in einem anderen Raum, muss ein 2. RDS110.R eigesetzt werden. Der Thermostat kann sich nur mit einem Heizsystem verbinden. Er kann nicht gleichzeitig das drahtlose Relais und den Ventilantrieb steuern. Er kann auch nur 1 Raum regeln. Beilage das Datenblatt Gruss RichardF DateianhangA6V11882708_Smart Thermostat Wireless_de.pdf (289 Downloads) |
21.10.2021 08:01 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 1006 Bewertung:
|
Hallo Vajda88, damit die User im deutschsprachigen Forum weiterhin helfen können ist hier ist die Übersetzung des Beitrags.
Grüße |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf