28.10.2021 10:37 | |
Beigetreten: 13.06.2019 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, das Bediengerät KTP700F beim Umstecken von einer Anschlusseinheit in eine andere für max. 5 Minuten via Akku/Batterie zu puffern? (6AV2125-2GB23-0AX0) Bei uns ist das Problem, dass in Handbedienung das Bediengerät beim Umstecken von einer Bedienstation in eine andere das Bediengerät immer erst wieder vollständig booten muss bis bedient werden kann. Das dauert immer zu lange, wodurch erhöhte Ausfallzeiten entstehen. Ein Puffermodul, wodurch nur die HMI-Verbindung zur Steuerung neu aufgebaut werden muss wäre eine grandiose Lösung. Danke und Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Süssware am: 10/28/2021 10:38:44 |
|
28.10.2021 11:28 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (584) |
Hi, schau mal, das Thema wurde vor 3 Monaten hier diskutiert - anscheinend hat das KTP700F schon einen Puffer, so dass innerhalb 5 Minuten umgesteckt werden kann. Schau mal hier: Ist bei einem Mobile Panel die Spannungsversorgung gepuffert?Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.10.2021 12:19 | |
Beigetreten: 13.06.2019 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ganz herzlichen Dank Towome! Besten Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf