21.01.2022 15:21 | |
Beigetreten: 29.11.2006 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo, ich habe einen älteren Thread zu dem Thema in der Englisch-sprachigen PCS 7 Konferenz gefunden: CEMAT Alarm: Cannot Write the tag Der letzte Eintrag dort war von unserem nach wie vor hochgeschätzten "Heisenberg" "... I didn't have experience in CEMAT, but some in the forum had the same problem with WinCC after upgrade PCS 7 (I can't found the post). He found out the there was manually insert WinCC tags that causes that problem. So he compile the OS with the options "With memory reset" and had to insert the tags again. I hope the described solution can help. With regards Heisenberg " Leider kam darauf keine Reaktion mehr. Vlt. kommst du in der Richtung weiter und kannst hier deine Erfahrung weitergeben. Besten Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.01.2022 08:02 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hi marcoschwaegerl, "Beim Löschen eines AS oder eines S7-Programms werden Variablen und Verbindungen erst nach einem Gesamt-Übersetzen mit Urlöschen entfernt." Quelle PCS 7 Operator Station Kapitel Änderungen im Projekt in der Komponentensicht Zu beachten gibt es nur, dass alle von PCS 7 angelegten Verbindungen gelöscht werden und neu erzeugt, dass heißt hast du manuell angelegte Variablen in automatisch angelegten Verbindungen nachher nicht mehr vorhanden sind. Dieses gilt aber nicht für manuell angelegt Verbindung wie zum Beispiel zu einer 1500 CPUs. Wenn du das beachtest sollte es keine Auswirkungen auf dein System haben. Generell kann ich nur empfehlen folgendes Vorgehen einzuhalten:
Vorteil bei dieser Vorgehensweise ist dass, sollte man bei Schritt 5 ein gravierenden Fehler feststellen, kann man den noch nicht geladenen OS-Server zum Master machen und dann das Backup von der ES wieder herstellen, geladenen OS-Server mit alten Backup laden und den Fehler in aller Ruhe suchen. Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 01/25/2022 08:03:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf