19.04.2012 14:14 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Bei der Installation des SITOP DC-USV Softwaretool (V 2.15) wird der USB Treiber nicht installiert. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42822724 Ein funktionierender Treiber für Windows 7 kann hier heruntergeladen werden: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_WHQL_Certified.zip |
06.04.2017 08:54 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Hallo, ich habe versucht die unter dem Link angegebenen Trieber zu verwenden, jedoch will er diese nicht nehmen. Kann mir evtl jemand weiterhelfen? Die USV ist für einen Siemens Panel-PC mit Windows 7.Die USB-Schnittstelle wird nicht erkannt. Ich habe folgende Software für die USV installiert: Setup_Sitop_3.x.2.19. |
Zuletzt bearbeitet von: Sonne0815 am: 06.04.2017 08:55:30 |
|
21.11.2018 14:47 | |
Beigetreten: 27.07.2015 Letzter Bes: 19.02.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Selbes Problem habe ich hier. Ist ein IPC477D mit Win7 embedded. Diese Windows Version scheint den USB Treiber nicht zu unterstützen. Auf dem PG mit Win7 professional funktioniert es einwandfrei. Der Support ist bereits eingeschaltet, meldet sich jedoch auch nicht. Ich vermute das das hier noch größere Kreise zieht... |
08.02.2022 13:50 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Wird im Treiber wohl Windows 7 embedded nicht hinterlegt sein. Das kann man zwar hacken, aber ob das die goldene Lösung ist. Schade das keine Rückmeldung kam, was die Lösung dann war. |
~(‾▿‾)~ |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf