01.03.2022 09:45 | |
Beigetreten: 01.08.2018 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
wie du siehst ist nicht viel dran ! hab auch in der CPU den Baugruppenzustand mit der info: Projektierte Baugruppe 6ES7- 414.4HM14-0AB0 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/01/2022 10:17:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.03.2022 10:18 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel HW Konfig ungleich zu der verbauten CPU wurde in der Konferenz SIMATIC S7-400 / S7-400H / S7-400F/FH veröffentlicht. Gruß, |
Folgen Sie uns auf