01.03.2022 15:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
"Wie können TIA Portal Einstellungen zentral vorgegeben werden?" Unter Extras > Einstellungen sind umfassende Voreinstellungen für die Arbeit im TIA Portal möglich. Ein typisches Beispiel für unternehmensweit einheitliche Einstellungen sind Ablagepfade für Projekte, Bibliotheken und Archive. Um den Aufwand bei der Anpassung der TIA Portal Einstellungen nach einer Installation zu minimieren, können diese über den Import einer Datei automatisch angepasst werden. Über die Export- und Import-Funktion für die TIA Portal-Einstellungen können diese auch versionsübergreifend übernommen werden, indem beispielsweise die Einstellungen in TIA Portal V16 exportiert und in V17 wieder importiert werden. Bereits in TIA Portal V16 und kleiner war es möglich, auf eine zentral abgelegte Datei mit Einstellungen zu verweisen, die jeweils bei Start des TIA Portals gelesen wird. Hierüber können nachträglich mehrere TIA Portal-Installationen hinsichtlich der Einstellungen zentral angepasst bzw. aktualisiert werden. Neu in V17 ist die Möglichkeit, den Verweis auf den Ablageort der zentralen Einstellungsdatei über eine im lokalen Installationsverzeichnis liegende Konfigurationsdatei (CorporateSettings.xml) vorzugeben. Somit kann diese Verbindung unabhängig von manuellen Eingaben im TIA Portal bzw. auch automatisiert vorgegeben werden. Die Einstellung, diese Konfigurationsdatei zu nutzen, wenn vorhanden, ist im TIA Portal V17 per default gesetzt. Die Konfigurationsdatei CorporateSettings.xml, mit der auf eine Einstellungsdatei vom Typ *.tps17 verwiesen wird, muss unter folgendem Pfad abgelegt werden: C:\ProgramData\Siemens\Automation\Portal V17\CorporateSettings Die Datei CorporateSettings.xml ist wie folgt aufgebaut: Mit dem Element "PredefinedCentrallyManagedSettingsPaths" wird festgelegt, ob die Optionen im Bereich "Zentrale Einstellungen" für den TIA Portal-Anwender auswählbar oder schreibgeschützt sind:
Wird das TIA Portal nun gestartet und die Einstellungsdatei erfolgreich über die Konfigurationsdatei eingelesen, ist dies im Inspektorfenster unter Info--> Allgemein als Meldung zu sehen: "Die Einstellungsdatei von "C:\CentralSettings\Settings.tps17" wird verwendet." Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) DateianhangCorporateSettings.zip (163 Downloads) |
Folgen Sie uns auf