02.03.2022 16:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Vorab kurz zur Begriffserklärung: Die Mean Time Between Failure (MTBF) ist ein statistischer Mittelwert für den störungsfreien Betrieb eines elektronischen Gerätes. Der Wert wird in Jahren oder Stunden angegeben und wird auf Basis der Ausfallraten der eingesetzten Bauteile einer Komponente berechnet. Im SIOS Beitrag: Mean Time Between Failures (MTBF) - Liste für SIMATIC-Produkte sind weitere Dokumente zu finden wie:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf