21.04.2022 09:44 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 13169 Bewertung:
|
Hallo das hört sich so an als wäre das was "hängen geblieben". Ich würde in diesem Fall ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen emfpehlen, dann sollte die Zeitumschaltung wieder normal funktionieren. Ansonsten kann das Panel ja die Automatische Sommerzeitumschaltung nicht selbstständig, da benötigt man "Hilfe" aus SPS: Wie realisieren Sie eine automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit mit SIMATIC HMI Comfort Panels undTIAPortal? Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf