25.01.2022 23:43 | |
Beigetreten: 27.06.2012 Letzter Bes: 16.08.2023 Beiträge: 88 Bewertung: (1) |
Hallo Gibt es eine Lösung für das Problem? Wie haben ein ähnliches Problem - unsere Anlage fährt 2 Wochen ohne Fehler, dann kommt es zum Ausfall der CU und anschließend fällt diese alle 5 min aus. Nach dem Ausfall kann man die CU nicht mehr erreichen, erst wenn diese neu gestartet wird. Wir haben schon CU, CF-Karte, SLM, MMs, Spannungsversorgung sowie PLC Seitig alles getauscht - jedoch ohne Erfolg. Wenn wir eine andere Konfig auf die CU laden und anschließend wieder die korrekte Konfig, so läuft die Anlage wieder einige Tage. Danach tritt der Fehler wieder auf und die CU schmiert alle 5 min ab. Danke im Voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/26/2022 10:37:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf