24.09.2021 08:45 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Im Folgenden gehen wir auf das Feedback ein, dass bei einem neueren TIA Portal das Projekt hochgerüstet werden muss. Außerdem möchten wir die Beobachtungsfunktion im TIA Portal betrachten. Das Feedback stammt aus dem Beitrag: „Wunschliste TIA Portal V18…2x (STEP 7) für alle TIA Portal User mit kreativen und konstruktiven Ideen“ Viele TIA Portal Versionen können auf einem PG parallel installiert werden. Damit kann das Projekt mit der entsprechenden TIA Portal Version geöffnet werden. Für die verschiedenen TIA Portal Versionen werden keine getrennten Lizenzen benötigt. Mit einem gültigen License Key für die V17.x von STEP 7 Professional und STEP 7 Professional Combo können auch ältere Versionen von STEP 7 ohne Einschränkungen betrieben werden. Weitere Informationen findet Ihr im folgendem Beitrag. Eine Beobachtung der Bausteine in der PLC ist möglich, wenn das Projekt hochgerüstet wird. Bei einer Änderung muss das Zielgerät hochgerüstet werden. Wir verstehen das die Lösungen mit der Hochrüstung oder mit mehreren parallele installierte TIA Portal nicht optimal ist. Wir wollen das TIA Portal mit dem Ziel weiterentwickeln, dass dieses Verhalten verbessert wird. Deswegen haben wird das Feedback an die Produktverantwortlichen weitergegeben. Weitere Informationen zur Hochrüstung sind im folgenden Beitrag zusammengestellt: Eine mögliche Alternative dazu bietet TIA Portal Cloud. Sobald TIA Portal Cloud freigegeben wird, werden wir im Forum informieren. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf