09.06.2022 19:40 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Da scheit wohl mehr "im Busch zu sein" . Zur aktuellen Zeit ist kein Versand einer PM möglich. Außerdem wird man laufenden aus dem eingeloggten Modus heraus geschmissen. Beim Neuaufruf ist man dann hin und wieder immer noch angemeldet . Im englischen Teil des Forums hat sich wohl ein Spam-Bot breit gemacht. "airlines", "ddfdg", "microsoft" & Co. sind wohl mit ihrer Spam keine Logo-Nutzer.. Da ist wohl einiges schief gelaufen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/10/2022 11:56:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.06.2022 10:56 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung: (169) |
Hallo Ella_68, das von Ihnen beschriebene Verhalten tritt seit einer Weile sporadisch immer wieder auf und ist intern bekannt und wird untersucht. Sobald ein Fix dafür bereitgestellt wird oder nähere Informationen dazu vorhanden sind, werde ich euch informieren Bzgl. den Spammer: Gestern gab es eine Spam-Attacke Ich habe von allen Spammer die Rechte entzogen und die Beiträge gelöscht. Ich möchte mich vielmals für die entstanden Unannehmlichkeiten entschuldigen und mich auch herzlichst bei allen Usern bedanken, die versucht haben mich dabei zu unterstützen, das weiß ich sehr zu schätzen! Viele Grüße und vorab ein schönes Wochenende, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf