08.06.2022 06:56 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 22384 Bewertung: (3015) |
hast du mal einen screenshot von der Fehlermeldung? |
14.06.2022 09:47 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 13826 Bewertung: (1744)
|
Hallo Phil2010 Ich würde auch auf jeden Fall mit dem aktuellen Update arbeiten unter WIn10 da hier bezüglich dem SQL Server nochmal was gemacht wurde. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109757233 Ansonsten würde mich der Screenshot auch mal interessieren Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf