15.07.2022 11:29 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 3105 Bewertung:
|
Hallo, hat der Scanner den korrekten Ausgabestand FS:A3? Siehe Wie kann ein optisches Handlesegerät SIMATIC MV320 mit dem Ausgabestand FS:A3 an einem SIMATIC Comfort Panel in Verbindung mit dem Tool SIMATIC HMI Option+ genutzt werden?. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.07.2022 15:34 | |
Beigetreten: 23.04.2015 Letzter Bes: 02.09.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Das Problem hat es sich erledigt. Ich habe was der Frink alles geschrieben hat verfolgt und am Ende nur noch den Code Suffic Carriage Return (RS232 Mode Only) gescannt. Es hat mit dem USB-Anschluss geklappt obwohl der Code nicht für USB geeignet ist. Viele grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf