21.03.2019 07:21 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ist es auch möglich Adressen im Selection Tool zu vergeben, damit beim Import in TIA-Portal direkt die Adressen stimmen? Habe gesucht aber diesen Punkt leider nicht gefunden ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 21.03.2019 07:34:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.03.2019 07:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 22431 Bewertung: (3029) |
Hallo, nein das geht nicht.
Christoph |
21.03.2019 07:46 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Okay vielen Dank für die schnelle Antwort. |
20.07.2022 12:11 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von A-S-A wurde in ein separates Thema mit dem Titel Adressen im Selection Tool vergeben - inzwischen möglich? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf