01.08.2022 12:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
IPv6 (Internet Protocol Version 6) wird derzeit von keiner der CPU Reihen (S7-1200, S7-1500) unterstützt. Jedoch gibt es für die S7-1500 die Option einen CP (1543-1/1545-1) zu verwenden, welcher eine Anbindung an ein IPv6-Netz ermöglicht. Für die S7-1200 besteht diese Möglichkeit nicht. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf