01.09.2022 11:59 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Non-Volatile Random-Access Memory (NVRAM) ist ein nicht flüchtiger Datenspeicher, der ohne externe Energieversorgung erhalten bleibt. Funktion des NVRAM Wenn die Versorgungsspannung länger als 5 ms ausfällt, erfolgt eine Signalisierung über das Signal DC-FAIL. Abhängig von der Systemauslastung können bis zu 512 KB im NVRAM gesichert werden. Es kann ein max. 512 KB großes Memory-Fenster über ein PCI-Adressregister eingeblendet werden. Die Basisadresse wird über das BIOS initialisiert. Zur Nutzung des NVRAM unter SIMATIC WinAC RTX und des SIMATIC CPU150xS Software-Controller ist dort eine entsprechende Funktion implementiert. Bei der Nutzung von Fehlersicheren Software-Controller wie die WinAC RTX F und der SIMATIC CPU150xSF muss ein NVRAM vorhanden sein. Verwendung einer USV Bei der Verwendung von SIMATIC IPC ohne optionales NVRAM in Verbindung mit dem Software Controller, kann es bei Verwendung von Motion Control Funktionen und z.B. Absolutwertgebern vorkommen, dass bei nicht ordnungsgemäßem Herunterfahren des IPCs Daten, wie zum Beispiel Geberdaten verloren gehen. Daher ist es ratsam, eine entsprechende USV zu verwenden bzw. einen NVRAM bei der Bestellung des IPCs zu berücksichtigen. Unter folgenden Thread gibt es Informationen zu USV für SIMATIC IPC. Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf