Industry Online Support
Technical Forum
03.05.2009 14:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Mond1111, diese Aufgabenstellung ist nur indirekt zu lösen, indem ein 3. Block "Ausschaltverzögerung" ausschließlich für die Anzeige der "laufenden Gesamtzeit" verwendet wird. Dazu muss dann natürlich die Ausschaltzeit entsprechend aus der Summe der beiden anderen Parameterzeiten definiert werden. Wenn dies "automatisch" (z. B. bei Änderung einer der beiden Ausschaltverzögerungszeiten) erfolgen soll, dann müssen alle Ausschaltverzögerungszeiten der drei Blöcke per VERWEIS definiert werden: Die beiden bestimmenden z. B. über jeweils V1 eines Analogmultiplexers. Die Summe dieser Zeiten kann dann mittels der Blöcke "Analogkomparator" oder "Analoge Arithmetik" berechnet und dann per Verweis auf den jeweiligen Aktualwert Ax an den 3. Block Ausschaltverzögerung "übergeben" und die laufende Ausschaltverzögerung per Textmeldung angezeigt werden....fertig. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.05.2009 21:53 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Betel, danke für Deine Antwort, ich werde versuchen deinen Vorschlag umzusetzen. Gruß mond1111 |
Folgen Sie uns auf