12.11.2022 15:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34135 Bewertung: (4254)
|
Lade mal bitte dein Programm als ZIP-Datei hoch. |
12.11.2022 16:39 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hier meine Datei |
Zuletzt bearbeitet von: chrissi273 am: 11/12/2022 18:04:41 |
|
12.11.2022 16:48 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 2307 Bewertung: (102) |
Hallo chrissi273, bei der 4-20mA-Auswertung muß Du das erste Fünftel abziehen. So steht nur der Bereich zwischen 200 bis 1000 zur Verfügung. Den Wert darunter blendest du einfach aus (siehe Anhang). Gruß Ella_68 Dateianhang4-20mA (1).zip (176 Downloads) |
12.11.2022 17:55 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Kannst du mir erklären wieso 0? 4mA müssten doch 200 sein |
12.11.2022 18:03 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Es hat übrigens funktioniert vielen danK! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf