27.11.2022 23:59 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 2307 Bewertung: (102) |
Hallo AutoGen_6784092, Erlich gesagt mich verwundert es, daß Du im Forum nichts gefunden hast . Da hat "fmd" und vorallem "Heinilein" eine sehr gute Grundlage geliefert. Im Thema "Besucheranzahl zählen für maximale Belegung" ging es um das Zählen, aber die darin enthaltene Richtungserfassung ist einfach und genial. Für Dein Aufgabe ersetzt Du einfach den Zähler durch ein RS-Baustein und schon bist Du dabei (siehe Anhang). Allerdings würde ich den Zähler lassen und über dessen Ausgang die Ampel beim Nullwert schalten. Der Vorteil dabei ist, wenn ein zweites Fahrzeug oder Person den Bereich betritt würde diese mitgezählt und der Bereich erst freigegeben werden, wenn beide diesen verlassen haben. Auch könnte beim Zählerstand = 2 ein Alarm ausgelöst werden, der den Staplerfahrer warnt oder das System abschaltet (UVV). Gruß Ella_68 DateianhangRichtungserfassende Ampel.zip (222 Downloads) |
28.11.2022 18:59 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 352 Bewertung: (37) |
Vielleicht hilft dieser Link in irgend einer Weise |
Folgen Sie uns auf