28.12.2022 14:56 | |
Beigetreten: 28.10.2011 Letzter Bes: 23.01.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag Ich habe ein Problem, bei welchem ich leider nicht mehr ganz zurecht komme. Sobald die Maschine eingeschaltet wird, schaltet die S7-300 (315-2 DP) auf Störung. Die Zeit variiert und kann von sofort beim einschalten bis die Maschine läuft ca 15min auftreten. Die Maschine hat vorher sicher 5 Jahre mit diesem Program einwandfrei funktioniert Vielleicht kann mir Jemand schnell auf die Sprünge helfen Grüsse DateianhangFehler2.txt (224 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Brubru am: 12/28/2022 14:57:47 |
|
Folgen Sie uns auf